Die Temperatursteuerelemente konfigurieren
Erstellen Sie die Objekte Beschriftung, Textfeld und Lineare Anzeige, um die Temperaturvariable zu visualisieren und zu steuern.
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtaufPage1 (type).Page1 (type) wird im Editor geöffnet.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufPage1 (type)und wählen Sie .
- Setzen Sie im FeldEigenschaftendie OptionTextaufTemperature:.
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufPage1 (type)und wählen Sie .
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen demTextund der VariablenTemperature.TIPP: Sie können den dynamischen Link erstellen, indem Sie die VariableTemperatureaus derProjektansichtin den EigenschaftswertTextdesTextfeldesinEigenschaftenziehen.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufPage1 (type)und wählen Sie .
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenWertund der VariableTemperature.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Ordnen Sie die Objekte im Editor nach Ihren Wünschen an.
Temperatursteuerelemente in der oberen rechten Ecke

Rückmeldung geben