Logo konfigurieren
Fügen Sie ein Logo Ihrer Wahl hinzuu und positionieren Sie es in der rechten Ecke des Hauptfensters.
Voraussetzungen
Beziehen Sie ein Logo Ihrer Wahl im Bildformat
PNG
oder SVG
oder laden Sie hier ein Beispiel-Logo herunter: ra_logo.svg.- So konfigurieren Sie ein Logo
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtaufMainWindow (type).Der Editor wird in einer separaten Registerkarte geöffnet.
- Ziehen Sie die Logo-Datei von Ihrem Computer in den Hauptfensterbereich des Editors.Das Logo wird im Editor angezeigt. Abhängig von der Logo- und Hauptfensterauflösung kann das Logo zu viel Platz einnehmen oder falsch positioniert sein.
- Setzen Sie inEigenschaftendieBreiteauf200.
- Setzen SieHorizontale AusrichtungaufRechts.
- Setzen SieOberer RandundRechter Randauf5.
Hauptfenster mit Logo in der Ecke

Rückmeldung geben