Projektansicht

Die
Projektansicht
zeigt den Inhalt der
FactoryTalk Optix-Anwendung
in einer Struktur aus Ordnern an.

Ordner

Jeder Ordner hat ein eigenes Symbol und ein Kontextmenü. Im Kontextmenü werden Objekte angezeigt, die Sie in diesem Ordner erstellen können. Jeder Unterordner, den Sie erstellen, zeigt die gleichen Optionen an wie der Ordner, auf dem er basiert. Sie können mehrere Versionen eines Ordners erstellen.

Schaltflächen

Die
Projektansicht
enthält Schaltflächen zum Navigieren durch den Inhalt der Anwendung. Einige Schaltflächen erscheinen entweder in der Titelleiste der
Projektansicht
oder im ausgewählten Objekt.
Element
Beschreibung
Rückwärts navigieren
Setzt den Fokus auf den zuvor ausgewählten Bereich.
Vorwärts navigieren
Setzt den Fokus auf den nächsten ausgewählten Bereich.
Projektansicht teilen
Teilt die
Projektansicht
in zwei Fensterbereiche.
Add
Neu hinzufügen
Erstellt einen Knoten innerhalb des ausgewählten Knotens.
Löschen
Entfernt den ausgewählten Knoten und die Knoten, die er enthält.
Ansicht trennen
Den Fensterbereich von dem Hauptfenster abtrennen.
Ansicht anhängen
Den Fensterbereich an das Hauptfenster anhängen.
Sperren
Sperrt den ausgewählten untergeordneten Knoten, um ihn von der
Projektansicht
auszublenden. Gesperrte untergeordnete Knoten können Sie nicht bearbeiten.
Entsperren
Entsperrt den ausgewählten untergeordneten Knoten, um ihn in der
Projektansicht
anzuzeigen. Sie können nicht gesperrte untergeordnete Knoten bearbeiten.
Editor
Öffnet das ausgewählte Objekt in einem dedizierten Editor. Nur bestimmte Objekttypen haben einen dedizierten Editor.

Suchleiste

Verwenden Sie
Suche
in der
Projektansicht
, um nach Projektknoten in der Struktur zu suchen und zu filtern.
Element
Beschreibung
Suchen
Filtert die Projektknoten in der Struktur auf der Grundlage der Suchabfrage.
Close
Wird angezeigt, wenn Sie eine Suchabfrage eingeben. Wählen Sie diese Option, um die Suchabfrage zu löschen.
Erweitert die Auswahl der verfügbaren Filter.
Reduziert die Auswahl der verfügbaren Filter.
Zeigt aktive Filter an. Erweitert oder reduziert die Auswahl der verfügbaren Filter.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal