Log.Node(node, verbose)

Gibt eine Zeichenfolge zurück, die den Pfad des im Argument übergebenen Knotens enthält. Das zweite Argument ist optional und fügt die
NodeID
und den Objekttyp in die zurückgegebene Zeichenfolge ein.
static string Node(IUANode
node
, bool
verbose
);

Argumente

node
(IUANode)
Der Knoten, für den der Pfad in einem Zeichenfolgenformat erzeugt werden soll.
verbose
(bool)
false
(default)
Fügt keine Zusatzinformationen in die zurückgegebene Zeichenfolge ein.
true
Fügt die
NodeID
und den Objekttyp in die zurückgegebene Zeichenfolge ein.

Rückgabewert

string
Der Pfad des als Argument übergebenen Knotens. Je nach dem Wert des Arguments
verbose
kann er auch die
NodeId
und den Objekttyp enthalten.

Beispiele

Das folgende Beispiel zeigt eine API, die eine Meldung generiert, die aus der Zeichenfolge
Fehler auf Knoten
und dem
NetLogic path
besteht, die von der API
Log.Node
als Zeichenfolge zurückgegeben wird.
Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal