Vorherige Version eines Projekts wiederherstellen
Stellen Sie eine vorherige Version eines lokalen oder Remote-Projekts wieder her.
Wenn Sie einen Commit wiederherstellen, wird das Projekt auf Ihrem lokalen Computer so aktualisiert, dass es den Inhalt des ausgewählten Commits enthält. Durch die Wiederherstellung eines Commits werden alle Commits dauerhaft gelöscht, die nach dem wiederhergestellten Commit angelegt wurden. Die Wiederherstellung eines Commits erfolgt über den
Versionsverlauf
.- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste des geöffneten Projektsaus.Verlauf anzeigen
- Wählen Sieaus, um den Commit und die Version des Projekts auszuwählen, die wiederhergestellt werden sollen.
- Wählen SieWiederherstellenaus.
Der
Versionsverlauf
wird geschlossen und das geöffnete Projekt enthält nun die Änderungen des ausgewählten Commits.Projekt wiederherstellen
Rückmeldung geben