Remote-Projekt öffnen
Öffnen Sie ein Remote-Projekt, um ein gemeinsam genutztes Projekt anzeigen zu lassen, das andere Benutzer bearbeiten.
Um die neueste Version des Projekts anzeigen zu lassen, pullen Sie die Änderungen der anderen Benutzer. Danach können Sie die Änderungen integrieren oder zusätzliche Änderungen vornehmen.
- Wenn ein Projekt geöffnet ist, wählen Sieund dannProjektProjekt schließenaus.
- Wählen SieSchließenoder, falls noch Änderungen zu speichern sind,Speichern und Schließenaus.
- Wählen Sie beiNeues Projekt erstellendie OptionÖffnenund dannRemoteaus.
- Geben Sie auf der Startseite Folgendes ein:
- Remote-URL. Geben Sie die URL Ihres Remote-Repositorys ein. Dies ist der Speicherort, an dem das Projekt remote gespeichert ist. Wenn Sie die URL nicht kennen, fragen Sie Ihren Systemadministrator.TIPP: Der Projekt- und der Repository-Name muss einschließlich Groß- und Kleinschreibung identisch sein.
- Speicherort. Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie die Änderungen speichern und übernehmen möchten, bevor Sie diese in das Remote-Repository pushen. Der Standardspeicherort ist. Wählen SieC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixaus, wenn Sie einen anderen Speicherort angeben möchten.Dateien durchsuchenTIPP: Wenn Sie beiFactoryTalk Optix Studioangemeldet sind, müssen Sie dieRemote-URLoder denSpeicherortnicht kennen.Neues Projekt erstellenzeigt automatisch alle mit Ihrem Konto zugänglichen potenziellen Repositorys und alle die Projekte an, die Sie öffnen können.
- Wählen SieÖffnenaus. In der Statusleiste wird „Projekt wird remote geöffnet“ angezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
- Wenn in der Hauptsymbolleisteblau dargestellt wird und eine Zahl enthält, hat das Projekt im Remote-Repository übernommene Änderungen, die Sie zuerst pullen müssen, bevor Ihnen die neueste Version des Projekts angezeigt wird. In der Statusleiste wird die Meldung „Remote-Änderungen zum Pullen verfügbar“ angezeigt.Von Remote pullen
- Wählen Sieaus. In der Statusleiste wird die MeldungVon Remote pullenProjekt wird aus Remote gepulltangezeigt.Jeder Konflikt zwischen den Änderungen des Remote-Repositorys und der Änderungen im lokalen Projekt werden in derPull-Vorschauhervorgehoben. Grüne Zeilen in derPull-Vorschauzeigen Änderungen aus dem Remote-Repository an, bei denen kein Konflikt vorhanden ist.
- Erweitern Sie in derPull-Vorschaueinen hervorgehobenen Konflikt, um die den Konflikt verursachenden Werte anzeigen zu lassen.
- Wählen Sie die Version des Inhalts aus, den Sie beibehalten wollen:
- Individuelle lokale Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile auf der linken Seiteaus.Lokaler Verlauf
- Alle lokalen Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der VorschauAlle lokalen übernehmenaus.
- Individuelle Remote-Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile auf der rechten Seiteaus.Remote-Verlauf
- Alle Remote-Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der VorschauAlle Remote übernehmenaus.TIPP: Ein Symbol in einer Zeile derPull-Vorschauweist auf Folgendes hin:
- Es besteht ein Konflikt zwischen dem lokalen und dem Remote-Projekt.
- Ein Konflikt der Zeile wurde durch die Auswahl von entweder der lokalen oder der remoten Änderung gelöst.
- Im lokalen oder im Remote-Projekt ist eine Änderung vorhanden.
- Es wurde ein Objekt hinzugefügt.
- Es wurde ein Objekt entfernt.
- Wählen Sie für die Übernahme der ausgewählten ÄnderungenAkzeptieren und pushenoder zum Ablehnen aller Konflikte im Remote-Projekt und die Beibehaltung der Werte im lokalen ProjektAbbrechenaus.
Das Projekt wird geöffnet und in der Statuszeile wird die Meldung
Projekt wurde remote synchronisiert
angezeigt.gemeinsam genutzt
Remote-Projekt
Rückmeldung geben