Rolle einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen

Weisen Sie Benutzern und Gruppen Rollen zu, um eine Hierarchie von Rollen mit zugewiesenen Rechten und Privilegien zu erstellen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    und danach
    Benutzer und Gruppen verwalten
    aus.
  2. Auf der Seite „Dashboard“ führen Sie eine der Aktionen aus:
    • Ziehen Sie unter
      Rollen
      eine Gruppe auf einen Benutzer unter
      Benutzer
      oder eine Gruppe unter
      Gruppen
      . Sie können einen Benutzer oder eine Gruppe auch auf eine Rolle ziehen. Halten Sie die
      Umschalt
      - oder
      Strg
      -Taste gedrückt, um einen Elementeblock bzw. nicht zusammenhängende Elemente auszuwählen und zu ziehen.
    • Wählen Sie eine oder mehrere Rollen, wählen Sie
      Zu Benutzern oder Gruppen
      zuweisen
      , wählen Sie die Benutzer und Gruppen und wählen Sie dann
      Anwenden
      .
    TIPP: Neben einer Gruppe oder Rolle, die bereits einer Rolle zugewiesen ist, wird Group assigned angezeigt. Sie können die Rolle in der
    Projektansicht
    einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen, indem Sie die Rolle in der
    Projektansicht
    auf den Benutzer oder auf die Gruppe ziehen.
Die Rolle wird auf der Seite „Dashboard“ als dem Benutzer oder der Gruppe zugewiesen angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal