Anwendungsvariablen

Binden Sie die Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte Variable der
Anwendung
, um die
FTOptixApplication
zu konfigurieren. Sie können sie beispielsweise an die Sichtbarkeit einer Eigenschaft binden, um das Objekt basierend auf den Maschinen- oder Prozessstatus blinken zu lassen.Informationen über das Binden einer Variable finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Die Kategorie
Anwendung
im Browser für dynamische Links zeigt die Variablen bezogen auf die
FTOptixApplication
.
Anwendungsvariablen
Variable
Typ
Definition
Schreibbar oder Lesbar
Neustart erforderlich
Schnell blinken
Boolean
Ein variabler Wert, der abwechselnd für 1 Sekunde gesetzt und für 0,5 Sekunden gelöscht wird.
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Mittelschnell blinken
Boolean
Ein variabler Wert, der abwechselnd für 2 Sekunden gesetzt und für 1 Sekunde gelöscht wird.
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Langsam blinken
Boolean
Ein variabler Wert, der abwechselnd für 3 Sekunden gesetzt und für 1,5 Sekunden gelöscht wird.
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal