Bericht erstellen

Erstellen Sie einen Bericht, indem Sie ein Berichtsobjekt zur
Projektansicht
hinzufügen.
  1. Klicken Sie in
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Berichte
    und wählen Sie dann
    Neu
    Berichte
    .
    Berichte
    #
    wird in
    Projektansicht
    angezeigt.
  2. Um den Bericht umzubenennen, zeigen Sie in der
    Projektansicht
    mit der Maus auf den Bericht, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie einen neuen Namen ein.
  3. Um das Format aller Seiten im Bericht zu ändern, bearbeiten Sie die Werte unter
    Eigenschaften
    .
  4. Erweitern Sie in
    Projektansicht
    den Bericht.
  5. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    unter dem Bericht die Option
    Kopfzeile
    aus und bearbeiten Sie die Werte unter
    Eigenschaften
    , um die Darstellung der Kopfzeile zu ändern.
  6. Fügen Sie Bereichsabschnitte zu dem Bericht hinzu:
    1. Klicken Sie in
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Abschnitte
      und wählen Sie
      Neu
      Bereichsabschnitt
      .
    2. Wählen Sie
      Bereichsabschnitt
      #
      und bearbeiten Sie die Werte in
      Eigenschaften
      , um die Darstellung des Bereichsabschnitts zu ändern.
  7. Fügen Sie einen Datenrasterabschnitt hinzu:
    1. Klicken Sie in
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Abschnitte
      und wählen Sie
      Neu
      Datenrasterabschnitt
      .
    2. Wählen Sie
      Datenrasterabschnitt
      #
      aus und wählen Sie unter
      Eigenschaften
      die Daten aus, die angezeigt werden sollen. Ändern Sie dann die Standarddarstellung.
    3. Um eine Spalte hinzuzufügen, wählen Sie neben
      Spalten
      Add
      aus und wählen Sie entweder
      Textspalte
      oder
      Bildspalte
      .
    4. Um eine Spalte zu konfigurieren, legen Sie unter der Spalte in
      Eigenschaften
      den Titel fest und ändern Sie die Standarddarstellung.
    5. Um eine Spalte zu entfernen, wählen Sie neben der Spalte
      Löschen
      aus.
    TIPP: Um sicherzustellen, dass der Bericht wie erwartet generiert wird, überprüfen, ob jeder Datenrasterabschnitt Daten enthält, die angezeigt werden können.
  8. Um einen Seitenumbruch hinzuzufügen, klicken Sie in
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Abschnitte
    und wählen Sie
    Neu
    Seitenumbruch
    .
  9. Wählen Sie
    Fußzeile
    und bearbeiten Sie die Werte in
    Eigenschaften
    , um die Darstellung der Fußzeile zu ändern.
    TIPP: Um die Benutzeroberfläche der Kopfzeile, des Bereichsabschnitts, des Datenrasterabschnitts oder der Fußzeile zu gestalten, erweitern Sie den Bericht in
    Projektansicht
    und doppelklicken dann auf das Objekt, um es im Editor für das Objekt zu bearbeiten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal