Rezepte zur Laufzeit importieren oder exportieren

Verwenden Sie die RecipeImportExport-NetLogic, um zur Laufzeit Rezepte aus einer
CSV
-Datei zu importieren oder in eine
CSV
-Datei zu exportieren.
  1. So importieren oder exportieren Sie Rezepte zur Laufzeit
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  3. In
    Bibliotheken
    :
    1. Wählen Sie
      Scripts
      aus.
    2. Von der rechten Seite ziehen Sie
      Rezepte Import Export
      in einen Ordner in
      Projektansicht
      .
      Ziehen Sie
      Rezepte Import Export
      in den Ordner
      Modell
      .
    3. Wählen Sie
      Schließen
      aus.
  4. Wählen Sie in
    Projektansicht
    das Objekt
    RecipeImportExport
    .
  5. In
    Eigenschaften
    :
    1. Wählen Sie in der Eigenschaft
      Rezeptschema
      das Rezeptschema des Referenzobjekts.
    2. Geben Sie in der Eigenschaft
      CSVFile
      den vollständigen Pfad der zu importierenden oder zu exportierenden
      CSV
      -Datei an.
      C:\temp\export_recipes.csv
      NOTIZ: Die Felder der zu importierenden
      CSV
      -Datei müssen mit den Spalten der Datenbank übereinstimmen.
    3. In der Eigenschaft
      CSVSeparator
      legen Sie das CSV-Trennzeichen fest.
    4. Um die Felder in der
      CSV
      -Datei mit Anführungszeichen abzugrenzen, setzen Sie die Eigenschaft
      WrapFields
      auf
      Wahr
      .
  6. Konfigurieren Sie die Schaltflächen, um den Import oder Export auszulösen:
    • Fügen Sie ein Schaltflächen-Objekt in einen Container ein und verknüpfen Sie sein MouseClick-Ereignis mit der NetLogic-Importmethode.
    • Fügen Sie ein Schaltflächen-Objekt in einen Container ein und verknüpfen Sie dessen MouseClick-Ereignis mit der NetLogic-Export-Methode.
    Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche und Methode zu einem vorhandenen Ereignis hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal