Rezeptschema bearbeiten
Sie können die Eigenschaften eines Rezeptschemas über eine spezielle Schnittstelle bearbeiten, die in
FactoryTalk Optix
integriert ist.Voraussetzungen
- So bearbeiten Sie ein Rezeptschema
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus.Dashboardseite öffnen
- Wählen Sie im mittleren FensterbereichRezept konfigurierenaus.
- Wählen Sie das Rezept, das Sie bearbeiten möchten.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die EigenschaftenNameundZielknoten.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus oder konfigurieren Sie eine neue:
- So verwenden Sie eine vorhandene Datenbank:
- Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- So erstellen Sie eine Datenbank:
- Wählen SieNeue Datenbankaus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die FelderNameundTyp.
- Wählen SieWeiteraus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- So duplizieren Sie eine verfügbare Datenbank:TIPP: Durch das Duplizieren einer vorhandenen Datenbank können Sie schnell eine auf einer vorhandenen Datenbank basierende Datenbank erstellen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine verfügbare Datenbank und wählen SieDuplizierenaus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wählen Sie die zu verwendenden Rezeptparameter aus.TIPP: Sie können die in anderen Variablen eingebetteten Variablen (Parameter) mithilfe des UmschalterVerschachtelte Variablenein- oder ausblenden. Mithilfe des FeldsSuchefinden Sie schnell die auszuwählenden Parameter.
- Wählen SieWeiteraus.
- Überprüfen Sie die Einstellungen.
- Wählen SieBeendenaus.
Rückmeldung geben