Knoten zur Laufzeit importieren

Das Importieren von Knoten zur Laufzeit erfordert eine anfängliche Konfiguration.
Voraussetzungen
  1. So importieren Sie Knoten zur Laufzeit
  2. Wählen Sie in
    Projektansicht
    einen OPC UA-Client.
  3. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    neben
    Laufzeitkonfigurationen
    .
    Laufzeitkonfiguration
    #
    erscheint unter
    Laufzeitkonfigurationen
    .
  4. Stellen Sie die Eigenschaften von
    Laufzeitkonfiguration
    #
    ein:
    • Lokaler Zielknoten
      . Entwurfsknoten, in den der betreffende Knoten und alle seine Kindknoten importiert werden.
    • Remote-Quellknoten
      . Pfad des interessierenden Knotens im Server-Informationsmodell ab, ausgedrückt als Folge von
      BrowseName
      , getrennt durch
      /
      . Wählt alle untergeordneten Knoten des angegebenen Knotens aus. Der Serverstammknoten muss nicht angegeben werden.
    • Inhaltssynchronisierungsmodus
      :
      • Keine Synchronisierung
        . Deaktiviert den Import von Knoten und Variablenwerten.
      • Nur Import
        . Importiert die interessierenden Knoten, behält aber die Knotenstruktur oder die Werte der synchronisierten Variablen nicht bei.
      • Werte importieren und synchronisieren
        . Importiert die Knoten von Interesse und behält die Variablenwerte synchronisiert bei.
      • Vollständige Synchronisierung
        . Importiert die interessierenden Knoten und behält ihre Struktur und die Werte der Variablen synchronisiert bei.
    • Remote-Quellknoten einschließen
      :
      • Falsch
        . Importiert nur untergeordnete Knoten.
      • Wahr
        . Importiert sowohl den im Remote-Quellknoten angegebenen Knoten als auch die Unterknoten.
    • Ereignis-Synchronisierung aktivieren
      . Zeigt im OPC UA-Client-Knoten, der in
      Lokaler Zielknoten
      angegeben ist, die Ereignisse an, die von dem in Remote-Quellknoten angegebenen Server-Knoten erzeugt wurden.
    • Ereignistyp
      . Der Ereignistyp, der von Interesse ist, gehört zu den Ereignissen, die von dem in Remote-Quellknoten angegebenen Serverknoten generiert wurden, und wird in dem in
      Lokaler Zielknoten
      angegebenen OPC UA-Client-Knoten angezeigt.
      TIPP: Wählen Sie
      Dynamischen Link hinzufügen
      und innerhalb von
      Typen
      EventTypes
      den Ereignistyp.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal