Totzonenintervall festlegen

Die Totzoneneigenschaften ermöglichen die Abtastung von Variablen in Bezug auf deren vorherigen abgetasteten Wert.
TIPP: Weitere Informationen zu häufig verwendeten Totzonenkonfigurationen finden Sie unter Totzonenintervall-Konfigurationen.
Voraussetzungen
  1. So legen Sie ein Totzonenintervall fest
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    ein Datenlogger-Objekt aus.
  3. Setzen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Standard-Totzonen-Modus
    auf folgende Optionen:
    • Keine
      . Tastet die Variable ab, wenn sich der Wert der Variable um einen beliebigen Betrag ändert.
    • Absolut
      . Tastet die Variable ab, wenn sich der Wert der Variable um einen Wert ändert, der größer oder gleich dem absoluten Totzonen-Wert ist.
      TIPP: Wenn der Wert der Variable beispielsweise 3 und der Totzonen-Wert 1 ist, wird die Variable abgetastet, wenn der Wert der Variable 4 oder größer ist.
    • Prozentual
      . Tastet die Variable ab, wenn sich der Wert der Variable um einen Betrag ändert, der größer oder gleich dem prozentualen Anteil des Totzonen-Werts ist.
      TIPP: Wenn der Wert der Variable beispielsweise 10 und der Totzonen-Wert 20 ist, wird die Variable abgetastet, wenn der Wert der Variable 12 oder höher ist.
  4. Legen Sie den
    Standard-Totzonen-Wert
    fest.
    Wenn der Wert beispielsweise 5 ist, tastet der Logger die Variablen ab, deren Werte bezogen auf die vorherige Abtastung eine absolute oder prozentuale Änderung von mindestens ±5 aufweisen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal