Anwendung laden

Verwenden Sie das Anwendungslade-Widget, um eine FactoryTalk Optix-Anwendung von einem USB-Laufwerk in das Gerät zu laden.
  1. Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem Anwendungslade-Widget.
  2. Navigieren Sie unter
    Anwendungspfad eingeben
    zu der FactoryTalk Optix-Anwendung, die Sie vom USB-Laufwerk laden möchten, oder wählen Sie
    Durchsuchen
    , um die Anwendung zu suchen.
  3. Wenn beim Exportieren der Anwendung ein Passwort erstellt wurde, geben Sie in
    Passwort
    das Passwort ein.
  4. Legen Sie fest, ob vorhandene Anwendungsdateien auf dem Remote-Gerät beibehalten oder ersetzt werden sollen:
    • Wählen Sie
      Anwendungsdateien mit Update löschen
      , um Dateien der FactoryTalk Optix-Anwendung wie das Datenprotokoll zu ersetzen, wenn Sie eine neue FactoryTalk Optix-Anwendung herunterladen.
    • Deaktivieren Sie
      Anwendungsdateien mit Update löschen
      , um vorhandene Dateien der FactoryTalk Optix-Anwendung wie das Datenprotokoll beizubehalten, wenn Sie dieselbe FactoryTalk Optix-Anwendung mit nur kleinen Änderungen oder Ergänzungen herunterladen.
    #####
    zeigt alle Fehler oder Diagnosemeldungen an, die beim Laden der FactoryTalk Optix-Anwendung auftreten.
  5. Wählen Sie
    Laden
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal