Über Remotezugriff verbinden

Konfigurieren Sie den Remotezugriff auf das Gerät sowie Remote-Unterstützung über das
FactoryTalk Remote Access
-Widget.
  1. Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem FactoryTalk Remote Access-Widget.
    Wenn Sie Ihr Projekt mithilfe der Vorlage OptixPanel auf der Startseite erstellt haben, wählen Sie
    Einstellungen
    und dann
    FT Remote Access
    aus.
    Auf der Registerkarte
    Verbindungen
    des Widgets zeigt
    FT Remote Access-Laufzeitversion
    die auf dem Gerät ausgeführte Version an.
  2. Wählen Sie
    Verbindungen
    aus, um das Gerät mit der Anwendung
    FactoryTalk Remote Access
    zu verbinden.
  3. Wählen Sie unter
    FT Remote Access-Verbindung
    die Option
    Verbinden
    aus.
    Wenn Ihr Gerät bereits zur
    FactoryTalk Remote Access
    -Domäne hinzugefügt wurde, wird es automatisch verbunden. Wenn sich Ihr Gerät noch nicht in der
    FactoryTalk Remote Access
    -Domäne befindet, werden Sie aufgefordert, Ihr Gerät in FactoryTalk Remote Access mit der angezeigten Geräte-ID und dem Passwort hinzuzufügen. 
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal