Widget zu einem Projekt hinzufügen

Sie können einem Projekt vorkonfigurierte Widgets hinzufügen. Verwenden Sie Widgets, um die FactoryTalk Optix-Anwendung zur Laufzeit zu konfigurieren, das Gerät zu konfigurieren, auf dem die Anwendung ausgeführt wird, und Informationen über das Gerät anzuzeigen.
NOTIZ: Ein
OptixPanel
-Projekt enthält in der
Projektansicht
standardmäßig die Widgets
Datum und Uhrzeit
,
Gerät
,
Netzwerk
und
FT Remote Access
.
  1. Von der Hauptsymbolleiste aus wählen Sie
    Bibliotheken
    .
  2. Wählen Sie in
    Bibliotheken
    die Option
    Widgets
    .
  3. Wählen Sie das Widget, das Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
  4. Füllen Sie unter
    Komponenten
    die Anweisungen aus, um das Widget zum Projekt hinzuzufügen.
  5. Wenn das Widget hinzugefügt wurde, wählen Sie unter
    Bibliotheken
    die Option
    Schließen
    .
Das Widget erscheint in der
Projektansicht
.
TIPP: Wenn Sie ein Widget hinzufügen, das einen Knoten mit demselben Namen enthält wie ein bereits im Projekt vorhandener Knoten, werden die dynamischen Links neu dem im Projekt vorhandenen Knoten zugeordnet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal