Bibliothek pushen

Pushen Sie eine Remote-Bibliothek in ein entferntes Git-Repository, um die Änderungen für andere Benutzer der entfernten Bibliothek verfügbar zu machen.
WARNUNG: Wenn Sie benutzerdefinierte
FactoryTalk Optix Studio
- oder
FactoryTalk Optix Studio
-Betaversion verwenden, verhindert das Pushen von Bibliotheksaktualisierungen in das Remote-Repository, dass andere Benutzer die Bibliothek pullen können, wenn sie nicht denselben
FactoryTalk Optix Studio
Freigabekanal verwenden.
  1. So pushen Sie eine Bibliothek
  2. Von der Hauptsymbolleiste aus wählen Sie
    Vorlagenbibliotheken
    .
  3. Wählen Sie
    Pushen
    .
    Es wird
    Remote-Bibliothek pushen
    angezeigt, das darauf hinweist, dass Benutzer mit einer älteren Version von
    FactoryTalk Optix
    die Bibliothek, die Sie pushen wollen, nicht verwenden können, bis sie ihre Version von
    FactoryTalk Optix
    aktualisieren.
  4. Wählen Sie
    Pushen
    .
  5. Geben Sie in
    Zu Remote pushen
    Folgendes an:
    • Identität
      . Wählen Sie Ihre Identität aus. Diese kann entweder Ihre
      GitLab®
      - oder
      GitHub®
      -Identität sein.
    • Eigentümer/Gruppe
      . Hier wählen Sie den Besitzer oder die Gruppe des Repositorys aus. Das kann entweder Ihre Identität oder eine der Gruppen sein, bei denen Sie Mitglied sind.
    • Privat
      . Diese Option wählen Sie zur Erstellung eines privaten Repositorys aus, das nur vom ausgewählten Besitzer oder der Gruppe mit einem Projekt verknüpft werden kann.
    • Öffentlich
      . Diese Option wählen Sie zur Erstellung eines öffentlichen Repositorys aus, das von anderen Besitzern und Gruppen mit einem Projekt verknüpft werden kann.
    • URL
      . Zeigt die URL des Repositorys basierend auf den ausgewählten Einstellungen an.
  6. Wählen Sie
    Zu Remote pushen
    aus.
    TIPP: Sie können die URL des Remote-Repository und die Benutzeranmeldeinformationen in
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Versionskontrolle konfigurieren.
    TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Bibliotheken und -Repositorys übereinstimmen. Die Bibliotheks- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
Die Bibliothek wird in das Remote-Repository gepusht.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal