Polylinie oder Polygon zeichnen

Für das Zeichnen einer Polylinie oder eines Polygons verwenden Sie das Tool
Polylinie
.
  1. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf den Container, um das Objekt einzuschließen.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Editors
    Polylinie
    aus.
  3. Positionieren Sie im Editor das Fadenkreuz an der Stelle, an der die Polylinie bzw. das Polygon beginnen soll.
  4. Zeichnen Sie die Form:
    • Polylinie
      . Wählen Sie auf dem Bildschirm Punkte aus. Die Form schließen Sie durch Drücken der Taste
      ab.
    • Polygon
      . Wählen Sie auf dem Bildschirm Punkte und danach den Startpunkt aus, an dem das Polygon wieder geschlossen wird. Wenn das letzte Liniensegment nicht mit dem ersten Liniensegment verbunden werden soll, halten Sie bei der Positionierung des letzten Liniensegments die
      -Taste gedrückt.
      TIPP: Um die Form einer Polylinie oder eines Polygons zu ändern, wählen Sie den Ziehpunkt eines Segments aus und ziehen ihn an die gewünschte Stelle.
Das Objekt wird im Editor und in der
Projektansicht
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal