Video konfigurieren
Fügen Sie einen Videodateicontainer in Ihr Projekt ein und platzieren Sie eine Videodatei darin. Verwenden Sie Videodateien, die lokal im Projekt sind, oder Remote-Videos.
- Klicken Sie inProjektansichtinUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann .
- Führen Sie inPfadeine der folgenden Aktionen durch:
- Wählen SieDurchsuchenund wählen Sie das lokale Video, das angezeigt werden soll.TIPP:Um Elemente zu finden, geben Sie ihren Namen in das FeldDatei auswählenein.Wenn inDatei auswählenkeine Datei angezeigt wird, wählen Sieund inDatei(en) importierenDatei(en) importierendie zu importierende Datei aus. Anschließend wählen SieAuswählenaus.
- Geben Sie die Adresse der anzuzeigenden Remote-Video-Datei ein.
- (Optional) Legen Sie die Optionen für die automatische Wiedergabe fest.
- Automatische Wiedergabe. Das Video wird automatisch abgespielt. Standardmäßig deaktiviert.
- Stummgeschaltet. Das Video wird ohne Ton wiedergegeben. Standardmäßig deaktiviert.
- Wiederholungen. Gibt an, wie oft das Video abgespielt wird. Der Standardwert ist1.
- (Optional)Stummgeschaltet.
- (Optional) Legen Sie die EigenschaftenDarstellungundGröße und Layoutfest.
Rückmeldung geben