Fenster

Stammcontainer. In einem Präsentationsmodul können Sie Fenster festlegen, um die anfängliche Benutzeroberfläche zur Laufzeit anzugeben.

Anwendungsfall

Fenster müssen in jedem Projekt vorhanden sein. Fenster ist ein Objekttyp und kann keine Instanzen haben. Das Fenster-Objekt enthält alle Objekte in der Benutzeroberfläche und die Logik dieser Objekte.
TIPP:
Sie können mehrere Fenster-Objekte zur Verwendung mit verschiedenen Präsentationsmodulen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Präsentationsmodule.
Die Eigenschaften
X
,
Y
und
Immer im Vordergrund
gelten nur für das native Präsentationsmodul.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal