Drehfeld konfigurieren

Fügen Sie ein Drehfeld-Objekt hinzu und bearbeiten Sie seine Eigenschaften.
  1. Klicken Sie unter
    Projektansicht
    in
    UI
    mit der rechten Maustaste auf einen Container, der das Drehfeld enthalten soll, und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Drehfeld
    .
  2. (Optional) Passen Sie unter
    Eigenschaften
    die Einstellungen des Drehfelds an:
    • Wert
      . Startwert. Entweder ein numerischer Wert oder ein dynamischer Link zu einer Variablen mit einem numerischen Wert.
      Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    • Minimalwert
      . Minimalwert, den Sie für das Drehfeld festlegen können.
      TIPP: Liegt der Wert außerhalb des Bereichs zwischen
      Minimalwert
      und
      Maximalwert
      , wird der Rand des Drehfelds für einen kurzen Moment rot und der Wert wird auf den vorherigen Wert zurückgesetzt.
    • Maximalwert
      . Maximalwert, den Sie für das Drehfeld einstellen können.
    • Inkrement
      . Wert, um den der Wert erhöht oder verringert werden soll, wenn Sie die Schaltflächen zum Verändern des Wertes verwenden.
    • Eingabeformat
      . Format des angezeigten Wertes.
    • Bearbeitbar
      . Ermöglicht die Eingabe des Drehfeld-Wertes mit Tastaturtasten.
      TIPP: Auch wenn
      Bearbeitbar
      auf
      Falsch
      gesetzt ist, können Sie die Drehfeld-Schaltflächen verwenden, um den Wert des Drehfelds zu erhöhen oder zu verringern.
    • Schaltflächen anzeigen
      . Zeigt Schaltflächen zum Erhöhen oder Verringern des Werts an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal