Grafikobjekt verschiebbar machen
Machen Sie einen Container oder ein Zeichnungsobjekt verschiebbar, damit der Benutzer das Objekt zur Laufzeit ziehen kann.
TIPP:
Sie können verschiebbare Dialogfelder und andere bewegliche Oberflächenelemente erstellen.
- Wählen Sie in derProjektansichtein Objekt aus.
- Legen Sie inEigenschaftendie OptionZu verschiebendes Elementfest:
- Keine. Keine Bewegung des Objekts beim Ziehen während der Laufzeit.
- Selbst. Bewegung des Objekts beim Ziehen während der Laufzeit.
- . Vor- und Nachfahrenobjekte werden beim Ziehen des beweglichen Objekts zur Laufzeit verschoben.<AncestorObject>
Beispiel
Betrachten Sie folgendes Szenario:
- Das blaue Rechteck-Objekt ist ein untergeordnetes Element des orangefarbenen Rechteck-Objekts.
- Zu verschiebendes Elementdes blauen Rechtecks ist auf das orangefarbene Rechteck gesetzt.
- Wenn Sie zur Laufzeit das blaue Rechteck ziehen, werden sowohl das blaue als auch das orangefarbene Rechteck verschoben.

Rückmeldung geben