Periodische Dateiübertragung über FTP konfigurieren

Kombinieren Sie
FTPClientLogic
und
PeriodicActionLogix
, um den Upload und Download von Dateien und Ordnern in regelmäßigen Abständen und ohne Interaktion zu automatisieren. Sie können diese FTP-Serverkonfiguration verwenden, um Datei- und Ordnerübertragungen zwischen Geräten zu automatisieren.
  1. Erstellen Sie den Ordner
    C:/FtpServer
    und innerhalb dieses Ordners die Datei
    myDocument.txt
    .
  2. Legen Sie
    C:/FtpServer
    als Startordner auf dem FTP-Server fest.
  3. Starten Sie den FTP-Server.
  4. Informationen zur Verwendung des FTP-Servers, der in
    Vorlagenbibliotheken
    vorhanden ist, finden Sie unter FTP-Serverkonfiguration. Konfigurieren Sie dazu auch die Verbindungsparameter zum FTP-Server im Skript
    FTPClientLogic
    .
    Die zu übertragenden Dateien und Ordner sind bereits durch
    FileTransferDownload
    und
    FileTransferUpload
    konfiguriert.
    Die Seiten im Projekt umfassen:
    • FTP-Client-Konfiguration
      . Hier können Sie die Konfigurationsparameter des FTP-Clients ändern. Der Schalter
      OverwriteExistingItems
      legt fest, ob eine vorhandene Datei überschrieben werden muss.
    • Dateien übertragen
      . Zeigt an, wie man den FTP-Client mit den Methoden
      ConnectFTPClient
      und
      DisconnectFTPClient
      verbindet und trennt und wie man mit den Methoden
      DownloadItem
      und
      UploadItem
      Downloads und Uploads durchführt.
    • Periodische Sicherungsmethode
      . Ermöglicht das periodische Herunterladen einer bestimmten Datei mit dem Skript
      PeriodicActionLogic
      . Das Skript ist so konfiguriert, dass
      Period
      auf 30 Sekunden und
      Action
      auf
      DownloadItem
      eingestellt ist. Siehe Download-Beispiel.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal