Einrichten von Direkt-Antriebskonnektivität

  1. Erstellen oder öffnen Sie ein Projekt.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus und wählen Sie in der
    Skriptbibliothek
    das Skript
    Direkt-Antriebskonnektivität
    aus.
  3. Ziehen Sie das Skript
    Direkt-Antriebskonnektivität
    in den Ordner
    NetLogic
    in der Projektstruktur.
    Der Ordner
    NetLogic
    wird mit den folgenden Objekten aktualisiert:
    • NetLogic[Ordner]
      • UpdateRateEnum[Datentyp]
      • DriverTypeEnum[Datentyp]
      • DirectDriveConnectivity[Ordner]
        • DriveConnectionDesignTimeNetLogic[NetLogic-Skript]
        • DriveConnectionRuntimeNetLogic[NetLogic-Skript]
  4. Navigieren Sie zum Product Compatibility and Download Center (PCDC), und wählen Sie
    Download by Product
    aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx.
  5. Geben Sie in das Suchfeld
    Optix
    ein
  6. Wählen Sie
    FactoryTalk Optix
    aus und dann
    Downloads
    aus.
  7. Wählen Sie das Kontrollkästchen
    Select Files
    aus.
  8. Laden Sie das Paket
    Direct_Drive_Connectivity_v1.00.00.zip
    herunter und entpacken Sie es auf Ihrem lokalen Laufwerk.
  9. Öffnen Sie
    config.xml
    und ändern Sie die erforderlichen Einstellungen:
    1. Geben Sie den Speicherpfad für FactoryTalk Optix Studio an.
    2. Geben Sie den Installationspfad für FactoryTalk Optix Studio an.
    Zum Beispiel:
    <Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>
    C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio
    </FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>
    C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject
    </FTOptixProjectPath> </Settings>
    Hierbei gilt:

      C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio
      ist der Speicherpfad für FactoryTalk Optix Studio.

      C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject
      ist der Installationspfad für FactoryTalk Optix Studio.

  10. Führen Sie in PowerShell die Skriptdatei
    install.bat
    aus.
    TIPP: Möglicherweise müssen Sie die
    Windows®
    PowerShell-Ausführungsrichtlinie anpassen, um das Skript zu aktivieren.
    Das NuGet-Paket wird in Ihr Projekt injiziert, das in der Datei
    config.xml
    definiert ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal