Influx-Datenbank erstellen

  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Datenspeicher
    und wählen Sie
    InfluxDB-Datenbank
    .
  2. Geben Sie hier folgende
    Eigenschaften
    an:
    • Server
      . Die IP-Adresse oder der Hostname des Datenbankservers.
    • TCP-Port
      . Der TCP-Port des Datenbankservers.
      TIPP: Der Standardwert für InfluxDB-Server ist normalerweise 8086.
    • Organisation
      . Die Organisation muss mit der auf dem Datenbankserver angegebenen übereinstimmen.
    • Bucket
      . Bucket muss mit dem auf dem Datenbankserver angegebenen Bucket übereinstimmen.
    • Token
      . Token muss mit dem Token übereinstimmen, das für den Abruf von Daten vom Datenbankserver angegeben wurde.
    • SSL verwenden
      . Für eine sichere Datenverbindung setzen Sie die Option auf
      Wahr
      .
    • Serverzertifikat
      . Das Serverzertifikat muss mit dem Zertifikat übereinstimmen, das auf dem Datenbankserver für eine sichere SSL-Verbindung angegeben ist.
    TIPP:
    Der InfluxDB-Datenspeicher verfügt über die zusätzliche Eigenschaft für jede erstellte Tabelle, um dem Datensatz InfluxDB-Tags zuzuweisen. InfluxDB-Tags werden von der Influx-Datenbank zur Identifizierung und Beschriftung von Datenpunkten für die weitere Analyse verwendet. Auf diese Weise können Sie auch Datenpunkte mit demselben Zeitstempel in demselben Bucket und derselben Messung protokollieren und Datenverluste vermeiden.
    Zum Beispiel: Wenn keine Tags definiert sind und viele Ereignisse gleichzeitig ausgelöst werden (mit demselben Zeitstempel), werden sie von InfluxDB überschrieben und nur ein Datensatz wird in der Datenbank protokolliert. Um dies zu vermeiden, können Sie die Eigenschaft an eine eindeutige Eigenschaft eines protokollierten Ereignisses binden (z. B. ). Dadurch wird der InfluxDB-Server gezwungen, alle Datenpunkte mit demselben Zeitstempel aufzuzeichnen. Mit der Eigenschaft können Sie jede Variable als Beschriftung für Datenpunkte, für die Beibehaltung und die Analyse von Daten hinzufügen, die auf dem Server gespeichert sind
(Optional) Konfigurieren Sie die Datenbankstruktur. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbanktabelle konfigurieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal