Mikrocontroller-Treiber

Beachten Sie diese Richtlinien bei der Arbeit mit dem Mikrocontroller-Treiber.

Unterstützte Controller

Mikrocontroller-Treiber unterstützt
Micro800
-Controller und
MicroLogix
1400-Controller.

Controller-Tag-Import

Mit Mikrocontroller-Treiber können Sie Tags von
Micro800
-Controllern im Online-Modus importieren.

Datentypen

Mikrocontroller-Treiber unterstützt diese Datentypen:
Grunddatentypen
Datentyp
FactoryTalk Optix
Datentyp
BOOL
Boolean
SINT
SByte
DINT
Int32
REAL
Float
STRING
String
LREAL
Double
INT
Int16
LINT
Int64
USINT
Byte
BYTE
UINT
UInt16
WORD
UDINT
UInt32
DATE
TIME
DWORD
ULINT
UInt64
LWORD
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal