Abfragezeit für dynamische Variablen für Alarme festlegen

Legen Sie das Zeitintervall zwischen Ablesevorgängen von Variablenwerten von OPC UA-Servern und Tag-Werten von Controllern fest.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    das Stammknoten des Projekts.
  2. Legen Sie in
    Eigenschaften
    die
    Abfragezeit für dynamische Variablen
    fest.
    TIPP: Legen Sie die Abfragezeit zwischen einer Abtastung und der nächsten im Format HHHH:MM:SS.MS fest.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal