Aktiven Alarm sichtbar machen
Konfiguriert die Eigenschaft
Aktiv
eines Grafikobjekts so, dass ein Alarm zur Laufzeit sichtbar wird. Verlinken Sie die Variable Aktiv
des Grafikobjekts dynamisch mit der Variablen Aktiv
eines Alarms. Wenn der Alarm aktiv ist, ändert sich zur Laufzeit die Darstellung des Grafikelements.Für die Variable
Aktiv
ist weder ein Skript noch NetLogic erforderlich. Beispielsweise können Sie einen Digitalalarm erstellen und die Eigenschaft Aktiv
eines Grafikelements, wie z. B, eine LED, an die Variable Aktiv
eines digitalen Alarms oder eines anderen Alarms binden. Wenn der Alarm seine konfigurierten Grenzwerte oder Grenzzustände erreicht, leuchtet zur Laufzeit die LED.Voraussetzungen
- LED-Grafikobjekt einem Fenster hinzufügen
- Einen Alarm erstellen und konfigurieren
- So machen Sie einen aktiven Alarm sichtbar
- Öffnen Sie in derProjektansichtdas Fenster mit der LED und wählen Sie dort die LED aus.
- Wählen Sie in denEigenschaftenfür die LED inAktivdie Optionaus.Dynamischen Link ändern
- Erweitern Sie imEditor für dynamische Linksden OrdnerAlarmeund erweitern Sie ihn.
- Wählen Sie die VariableAktivfür diesen Alarm aus.Bei exklusiven und nichtexklusiven Alarmtypen können Sie einen dynamischen Link zu einem bestimmten Alarmzustand (Hoch-Hoch, Hoch, Niedrig oder Niedrig-Niedrig) erstellen.
- Wählen SieAuswählenaus.
Wenn der Alarm aktiv ist, leuchtet die LED jetzt in der Farbe, die in den
Eigenschaften
festgelegt wurde. Die Standardfarbe für die LED ist Rot.aktiv
Alarmzustand
dynamischer Link
hoch
hochhoch
hoch hoch
niedrig
niedrigniedrig
niedrig niedrig
sichtbar
Rückmeldung geben