- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Schnittstellenelemente erstellen
Erstellen Sie eine kreisförmige Anzeige, eine Schaltfläche und ein Datenraster.
- So erstellen Sie eine kreisförmige Anzeige:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Erstellen Sie unterEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenWertund .Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie ein Datenraster:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen der VariableModellund .
- Setzen SieAbfrageaufSELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC.
- Konfigurieren Sie Datenrasterspalten:
- Doppelklicken Sie inEigenschaftenunterSpaltenaufDatenrasterSpalte1und geben Sie dannTimestampColumnein.
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftTextder Spalte und .NOTIZ: Geben SieTimestampin das FeldUnterpfad des dynamischen Links hinzufügenein.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen SieTitelaufTimestamp.
- Wählen Sie nebenSpaltendie Optionund danachTextspalteaus.
- Doppelklicken Sie inEigenschaftenunterSpaltenaufDatenrasterSpalte1und geben Sie dannVariableValueColumnein.
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischen EigenschaftTextder Spalte und .NOTIZ: Geben SieVariable1in das FeldUnterpfad des dynamischen Links hinzufügenein.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen SieTitelaufVariable value.
- Erstellen Sie eine Schaltfläche „Aktualisieren“:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Setzen Sie im FeldEigenschaftendie OptionTextaufRefresh Data.
- Wählen Sie inEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Optionund dann
Rückmeldung geben