Bibliothek eines Drittanbieters zum Visual Studio Code-Projekt hinzufügen

Bibliothek eines Drittanbieters zum Visual Studio Code-Projekt hinzufügen

Fügen Sie eine .NET-Bibliothek eines Drittanbieters durch Bearbeitung der Projektdatei
CSPROJ
hinzu.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio Code als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So fügen Sie eine Drittanbieterbibliothek zum Visual Studio Code-Projekt hinzu
  2. Kopieren Sie die .NET-Assembly für die Bibliothek in den Projektordner
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  4. Öffnen Sie in Visual Studio Code die Projektdatei
    CSPROJ
    .
  5. Fügen Sie das folgende
    <Reference>
    -Element als untergeordnetes Element des Elements
    <ItemGroup>
    hinzu.
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> </Reference>
    library
    Die hinzuzufügende Bibliothek. Beispiel:
    MyLibrary
    path
    Der Pfad zur Bibliothek von 1. Zum Beispiel:
    "MyLibrary.dll"
    . Geben Sie den Pfad zur Bibliothek im Projektverzeichnis an, damit die .NET-Projektmappe auf verschiedenen Geräten kompiliert werden kann. Auf diese Weise wird bei jedem Zugriff über andere Geräte korrekt auf die Bibliothek verwiesen.
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
    Wenn sich die Bibliothek in einem anderen als dem standardmäßig festgelegten Ordner
    ProjectFiles/NetSolution
    befindet, geben Sie einen entsprechenden Pfad an, z. B.:
    <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference>
  6. Speichern Sie die Datei
    CSPROJ
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal