- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Zertifikatsfehler
Bei der Verwendung des Webbrowser-Objekts werden u. U. Zertifikatsfehler angezeigt.
Zertifikatsfehler, die zur Laufzeit ignoriert werden, wenn
Ungültige CA-Fehler ignorieren
auf Wahr
festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Webbrowser konfigurieren.Fehler | Beschreibung |
---|---|
CertificateAuthorityInvalid | Zertifikat nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert |
Unter
Zertifikatfehler
aufgelistete Zertifikatfehler. Um die Fehler zu ignorieren, wählen Sie zur Laufzeit Risiko akzeptieren und fortfahren
aus.Fehler | Beschreibung |
---|---|
SslPinnedKeyNotInCertificateChain | Das Zertifikat stimmt nicht mit den integrierten öffentlichen Schlüsseln überein, die für den Hostnamen hinterlegt sind |
CertificateCommonNameInvalid | Allgemeiner Name des Zertifikats stimmt nicht mit Hostname überein |
CertificateDateInvalid | Das Zertifikat ist zum aktuellen Datum und zur aktuellen Uhrzeit nicht gültig |
CertificateAuthorityInvalid | Zertifikat nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert |
CertificateContainsErrors | Zertifikat enthält Fehler |
CertificateNoRevocationMechanism | Es kann nicht festgestellt werden, ob das Zertifikat gesperrt wurde |
CertificateUnableToCheckRevocation | Es können keine Sperrinformationen für das Zertifikat abgerufen werden |
CertificateRevoked | Gesperrtes Zertifikat |
CertificateInvalid | Ungültiges Zertifikat |
CertificateWeakSignatureAlgorithm | Zertifikat mit einem schwachen Signaturalgorithmus signiert |
CertificateNonUniqueName | Der Hostname des Zertifikats ist nicht eindeutig |
CertificateWeakKey | Das Zertifikat enthält einen schwachen Schlüssel |
CertificateNameConstraintViolation | Im Zertifikat angegebene DNS-Namen verletzen Namensbeschränkungen |
CertificateValidityTooLong | Zu lange Gültigkeitsdauer des Zertifikats |
CertificateTransparencyRequired | Die erforderlichen Informationen zur Zertifikattransparenz können nicht vom Server abgerufen werden |
CertificateKnownInterceptionBlocked | Zertifikat, von dem bekannt ist, dass es von einer anderen Entität als dem Gerätebesitzer abgefangen wurde |
Rückmeldung geben