- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Einen PDF-Viewer konfigurieren
Fügen Sie einen PDF-Viewer hinzu, um einen leeren Container für eine PDF-Datei einzufügen, und geben Sie dann die anzuzeigende PDF-Datei an. Sie können PDF-Dateien anzeigen, die sich lokal im Projekt befinden, oder Remote-PDF-Dateien.
- Klicken Sie inProjektansichtinUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann .
- Legen Sie inEigenschaftendenZoom-Modusfest:
- An die Breite anpassen. PDF-Dokument passt sich der Seitenbreite an.
- An die Höhe anpassen. PDF-Dokument passt sich der Seitenhöhe an.
- An die Seite anpassen. PDF-Dokument passt sich an die Seitenbreite und -höhe an.
- Originalgröße. Die Originalgröße des PDF-Dokuments wird im PDF-Viewer-Container angezeigt.
- Benutzerdefinierte Stufe. Die angegebene Zoomstufe des PDF-Dokuments wird im PDF-Viewer-Container angezeigt.
- Führen Sie inPfadeine der folgenden Aktionen durch:
- Wählen SieDurchsuchenund wählen Sie die lokale PDF-Datei, die angezeigt werden soll.TIPP:Um Elemente zu finden, geben Sie ihren Namen in das FeldDatei auswählenein.Wenn inDatei auswählenkeine Datei angezeigt wird, wählen Sieund inDatei(en) importierenDatei(en) importierendie zu importierende Datei aus. Anschließend wählen SieAuswählenaus.
- Geben Sie die Adresse der anzuzeigenden Remote-PDF-Datei ein.TIPP:Der PDF-Viewer unterstützt diese Protokolle für die Anzeige von Remote-PDF-Dateien:
- http
- https
- (Optional) Um das PDF-Dokument auf einer bestimmten Seite anzuzeigen, setzen SieAktuelle Seiteauf die anzuzeigende Seite.Um zum Beispiel das PDF-Dokument auf Seite 5 anzuzeigen, geben Sie5ein.
- (Optional) Legen Sie die EigenschaftenDarstellungundGröße und Layoutfest.
Rückmeldung geben