Wechseln der Sprache von FactoryTalk Design Workbench

Verwenden Sie die Seite
Einstellungen
aus dem Menü
Datei
, um die Sprache der
FactoryTalk Design Workbench
-Software zu wechseln. Die Sprachänderung wird nach einem Neustart von
FactoryTalk Design Workbench
wirksam.
So wechseln Sie die Sprache von FactoryTalk Design Workbench
  1. Wählen Sie aus dem Menü
    Datei
    die Option
    Einstellungen
    aus.
  2. Wählen Sie in
    Einstellungen
    auf der Seite
    Allgemein
    in der Liste
    Sprache
    eine Sprache aus.
  3. Wählen Sie
    OK
    aus.
  4. Starten Sie
    FactoryTalk Design Workbench
    neu, damit die Sprachänderung wirksam wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal