Kopieren einer Programmorganisationseinheit aus einer Sitzung und Einfügen in eine andere

Öffnen Sie mehrere Sitzungen von
FactoryTalk Design Workbench
und kopieren Sie dann Programmorganisationseinheiten (POE) aus einer geöffneten Sitzung in eine andere geöffnete Sitzung. Die kopierten POEs behalten ihre Konfigurationsoptionen.
So kopieren Sie eine POE aus einer Sitzung und fügen sie in eine andere ein
  1. Öffnen Sie eine Sitzung von
    FactoryTalk Design Workbench
    und erstellen Sie dann ein neues Projekt oder öffnen Sie ein vorhandenes Projekt.
  2. Öffnen Sie eine weitere Sitzung und ein anderes Projekt.
  3. Klicken Sie in einer Sitzung mit der rechten Maustaste auf die POE und wählen Sie dann
    Kopieren
    aus.
  4. Doppelklicken Sie in einer anderen Sitzung im
    Projekt-Organizer
    auf den Knoten, unter den Sie die POE einfügen möchten, und wählen Sie dann
    Einfügen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal