Beschreibungen exportierter Dateien
Während des Exports werden das ausgewählte Element und alle zugehörigen Unterelemente aus dem Projekt kopiert und in Dateien mit spezifischen Formaten exportiert.
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Exporttypen, der Inhalt der exportierten Datei sowie die Dateibenennungskonventionen aufgeführt.
Exporttyp | Dateibenennungskonvention | Inhalt der exportierten Datei |
|---|---|---|
<project-name> .ftdwa | Alle Projektelemente einschließlich Gerätekonfigurationen und Programmen | |
<project-name_controller-name_program-name> .m8a | Alle Programmelemente einschließlich lokaler Variablen und ausschließlich globaler Variablen | |
<project-name_controller-name_program-name>.csv/xlsx | Alle lokalen Variablen des ausgewählten Programms oder Funktionsblocks | |
<project-name_controller-name_global>.csv/xlsx | Alle globalen Variablen des Projekts, ausgenommen automatisch generierte Variablen | |
<project-name_controller-name_data_type> .m8a | Alle benutzerdefinierten Datentypen im Projekt, einschließlich Arrays und definierter Wörter, ausschließlich automatisch generierter Datentypen |
Rückmeldung geben