Öffnen eines vorhandenen Projekts
Verwenden Sie die Seite
Willkommen
oder das Menü Datei
, um ein Benutzerprojekt zu öffnen, das in FactoryTalk Design Workbench
erstellt wurde.Sie können mehrere Sitzungen von
FactoryTalk Design Workbench
gleichzeitig öffnen, aber jedes Projekt kann nur in einer Sitzung geöffnet werden.Voraussetzungen
- Schließen Sie alle geöffneten Projekte.
So öffnen Sie ein vorhandenes Projekt
- Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
- Wählen Sie auf der SeiteWillkommenin der ListeNeueste Projekteein Projekt aus.
- Wählen Sie auf der SeiteWillkommendie OptionProjekt öffnenaus, dann ein Projekt und klicken Sie anschließend aufÖffnen.
- Wählen Sie in der Menüleiste aus, dann ein Projekt und klicken Sie anschließend aufÖffnen.
Rückmeldung geben