Controller umbenennen

Verwenden Sie den Fensterbereich
Eigenschaften
, um einen Controller umzubenennen.
Es gelten folgende Namenskonventionen:
  • Der Name darf bis zu 32 Zeichen enthalten.
  • Der Name ist auf alphanumerische Zeichen und Unterstriche beschränkt.
  • Der Name darf nicht mit einem Unterstrich enden oder aufeinanderfolgende Unterstriche enthalten.
So benennen Sie einen Controller um
  1. Wählen Sie im
    Projekt-Organizer
    den Controller.
    Der Name und die Katalog-ID des Controllers werden im
    Eigenschaften
    -Bereich angezeigt.
  2. Geben Sie im Bereich
    Eigenschaften
    den neuen Namen ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal