Controller löschen

Wenn ein Controller aus einem Projekt gelöscht wird, kann die Aktion nicht rückgängig gemacht werden. Alle mit dem Controller verbundenen logischen Programme, Variablen und benutzerdefinierten Funktionsblöcke werden gelöscht.
So löschen Sie einen Controller
  1. Öffnen Sie
    Geräte löschen
    , indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Klicken Sie im
      Projekt-Organizer
      mit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie dann
      Löschen
      aus.
    • Wählen Sie im
      Projekt-Organizer
      den Controller-Knoten und dann Schaltfläche "Gerät löschen" aus.
    • Wählen Sie im
      Projekt-Organizer
      den Controller und dann die Taste
      Entf
      aus.
  2. Wählen Sie unter
    Geräte löschen
    die Option
    Löschen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal