Speichern einer Kopie des aktuellen Projekts
Verwenden Sie
Speichern unter
, um eine Kopie des aktuellen Projekts mit einem anderen Projektnamen im FTDW-Ordner unter „Dokumente“ zu speichern.So speichern Sie eine Kopie des aktuellen Projekts
- Wählen Sie in der Menüleiste aus.
- Geben Sie unterSpeichern unterden Projektnamen ein und wählen Sie dannErstellenaus.TIPP:Es gelten folgende Namenskonventionen:
- Der Projektname darf bis zu 40 Zeichen enthalten.
- Der Projektname enthält nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche.
- Der Projektname darf weder mit einem Unterstrich enden noch aufeinanderfolgende Unterstriche enthalten.
- Der Projektname darf keine für Windows oder DOS reservierten Wörter wie „nul“, „aux“, „con“, „com1“ und „lpt1“ sein.
Nach Erstellen einer Kopie des aktuellen Projekts wird das ursprüngliche Projekt geschlossen und das neue Projekt geöffnet.
Rückmeldung geben