Projekt erstellen und Ausgaben anzeigen
FactoryTalk Design Workbench
erstellt das gesamte Projekt, bevor Sie das Programm auf den Micro800
-Controller herunterladen. Nach dem ersten Erstellen entscheidet FactoryTalk Design Workbench
, ob das gesamte Projekt oder nur die Komponenten, die sich seit dem letzten Erstellen geändert haben, vor dem Herunterladen neu erstellt werden sollen.Es wird empfohlen, das Projekt vor dem Herunterladen manuell zu erstellen, um eventuelle Fehler zu suchen und zu beheben.
Voraussetzungen
- Speichern Sie das Projekt.
- Es wird kein Downloadvorgang ausgeführt.
So erstellen Sie ein Projekt und zeigen die Ausgabe an
- Erstellen Sie ein Projekt über eine der folgenden Aktionen:
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller-Knoten und wählen Sie dannErstellenaus.
- Wählen Sie imProjekt-Organizerden Controller-Knoten aus und wählen Sie dann in der Menüleiste aus.
- Wählen Sie auf der Konfigurationsseite für den Controller-Speicher die OptionErstellenaus.
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf eine einzelne Programmorganisationseinheit, und wählen Sie dannProgramm verifizierenaus.
- Überwachen Sie im BereichAusgabeauf der SeiteProtokollden Erstellungsfortschritt, und identifizieren Sie Erstellungsfehler. Wenn das Projekt Erstellungsfehler aufweist:
- Zeigen Sie im BereichAusgabeauf der SeiteFehlerlistealle Erstellungsfehler an, und beheben Sie sie.
- Bereinigen Sie die Erstellungsfehler, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen, und führen Sie dann die Erstellung erneut aus:
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller-Knoten und wählen Sie dannBereinigenaus.
- Wählen Sie in der Menüleiste die Option aus.
Rückmeldung geben