Hinzufügen von benutzerdefinierten Funktionen

Verwenden Sie den Knoten
Benutzerdefinierte Funktionen
in
Projekt-Organizer
, um logische Programme für Controller-Projekte zu erstellen.
Benutzerdefinierte Funktionen (BDFs) definieren eine einfache Berechnung, die nur eine Ausgabe erfordert. Wenn eine BDF erstellt wird, wird sie zum Anweisungsblock-Element hinzugefügt und kann wie andere Funktionsblöcke in
FactoryTalk Design Workbench
wiederverwendet werden.
TIPP: Die BDF-Eingabeparameter unterstützen die Datentypen „Array“ und „strukturierte Daten“. Der BDF-Ausgabeparameter unterstützt nur einfache Datentypen.
Erstellen Sie BDFs in den folgenden Programmiersprachen:
  • Funktionsblockdiagramm (FBD)
  • Kontaktplan (KOP)
  • Strukturierter Text (ST)
So fügen Sie eine benutzerdefinierte Funktion hinzu
  1. Erweitern Sie in
    Projekt-Organizer
    den Eintrag
    Objekte
    .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Benutzerdefinierte Funktionen
    und wählen Sie dann
    Neue benutzerdefinierte Funktion
    aus.
  3. Geben Sie unter
    Neue benutzerdefinierte Funktion
    den BDF-Namen ein, wählen Sie den BDF-Typ aus und geben Sie dann die Beschreibung nach Bedarf ein.
  4. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal