Zurücksetzen des Anfangswerts eines benutzerdefinierten Bausteins
Wenn sich die Definition eines benutzerdefinierten Funktionsblocks (BDFB) ändert, setzen Sie die Parameter auf die Anfangswerte zurück. Verwenden Sie
Anfangswerte von Instanzen festlegen
, um alle oder die ausgewählten Instanzen zu aktualisieren.Wenn eine neue Instanz eines BDFBs erstellt wird, erbt diese die Standardanfangswerte der aktuellen BDFB-Definition.
Bei Projekten in
FactoryTalk Design Workbench
muss die Definition des benutzerdefinierten Funktionsblocks für alle bestehenden Instanzen gleich sein, damit der Erstellungsvorgang erfolgreich abgeschlossen werden kann. Die BDFB-Parameterwerte ändern sich, wenn:- Neue Parameter erstellt werden.
- Der Anfangswert der vorhandenen Parameter ändert sich.
- Der Datentyp der Parameter ändert sich.
- Der Name der Parameter ändert sich.
So setzen Sie den Anfangswert eines BDFBs zurück
- Gehen Sie imProjekt-Organizerzu .
- Doppelklicken Sie unter<UDFB-name>aufLokale Variablen.
- Geben Sie in der SpalteAnfangswertdes Variablenrasters den neuen Anfangswert ein und drücken Sie dann dieEingabetaste.
- Wählen SieAnfangswert von Instanzen festlegen.
- Wählen Sie unterAnfangswerte von Instanzen festlegendie Instanzen des BDFB aus, die zurückgesetzt werden sollen.
- Wählen SieFestlegenaus.
Rückmeldung geben