BDFB-Logik öffnen und ihre Instanzen anzeigen
Verwenden Sie das Kontextmenü
Anweisungslogik öffnen
, um einen benutzerdefinierten Funktionsblock (BDFB) oder eine benutzerdefinierte Funktion (BDF) zu öffnen, die vom aktuellen Programm aufgerufen wird.Wenn der Controller verbunden ist und der BDFB mehrmals aufgerufen wird, wird eine Liste mit Instanzen angezeigt. Wählen Sie die anzuzeigende Instanz im Sprach-Editor aus.
Voraussetzungen
- Der Controller ist online.
So öffnen Sie die BDFB-Logik und zeigen ihre Instanzen an
- Öffnen Sie das Programm, das den BDFB aufruft.
- Klicken Sie im Sprach-Editor mit der rechten Maustaste auf den BDFB und wählen SieAnweisungslogik öffnen.Der BDFB wird im Sprach-Editor geöffnet.
- (Optional) Wählen Sie in der Liste der BDFB-Instanzen eine Instanz aus, um sie im Sprach-Editor zu öffnen.

Rückmeldung geben