BDFB-Instanzen
Benutzerdefinierte Funktionsblöcke (BDFBs) sind wie andere Anweisungsblöcke in
FactoryTalk Design Workbench
auch über die Toolbox
verfügbar.Um einen BDFB in einem Programm zu verwenden, erstellen Sie eine Instanz des BDFBs, indem Sie diesen in Ihrem Programm aufrufen. Jede Instanz hat eine eigene Kopie der BDFB-Instanzdaten, die aus den internen Mitgliedsvariablen und allen Eingabe- und Ausgabeparametern bestehen. Wenn für eine bestimmte Instanz ein BDFB aufgerufen wird, arbeitet die BDFB-Logik mit den Instanzkopien der Daten. Die Werte der Instanzdaten werden zwischen den einzelnen Ausführungen des BDFBs beibehalten.
Wenn in einem Programm mehrere Instanzen erstellt werden:
- Bei Kontaktplan-Programmen ist der Instanzname benutzerdefiniert und hängt vom Namen der Variablen ab, die dem BDFB zugewiesen ist.
- Für Funktionsblockdiagramm- und strukturierte Textprogramme wird der Instanzname standardmäßig angegeben, wobei er für jede Instanz um eins erhöht wird.
Rückmeldung geben