Hinzufügen von Programmelementen zu benutzerdefinierten Funktionsblöcken

Führen Sie zum Hinzufügen von Programmelementen zu einem benutzerdefinierten Funktionsblock (BDFB) die folgenden Schritte durch.
So fügen Sie Programmelemente zu benutzerdefinierten Funktionsblöcken hinzu
  1. Gehen Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    Objekte
    Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
    <UDFB-name>
    .
  2. Doppelklicken Sie auf den
    <UDFB-name>
    , um ihn im Sprach-Editor zu öffnen.
  3. Ziehen Sie im Sprach-Editor ein Programmelement aus
    Toolbox
    an eine gültige Position.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal