Hinzufügen von Parametern zu benutzerdefinierten Funktionsblöcken
Verwenden Sie das Fenster
Parameter
, um Parameter und lokale Variablen für benutzerdefinierte Funktionsblöcke (BDFB) hinzuzufügen und zu bearbeiten.Das Fenster
Parameter
bietet eine grafische Ansicht der Parameter und lokalen Variablen.Für BDFB-Namen und -Parameter gelten folgende Regeln:
- Ein BDFB-Name darf bis zu 128 Zeichen enthalten.
- Ein BDFB darf insgesamt bis zu 128 Parameter enthalten.
- Ein BDFB darf nicht mehr als 20 Eingabeparameter oder 20 Ausgangsparameter umfassen.
So fügen Sie Parameter zu einem BDFB hinzu
- Gehen Sie imProjekt-Organizerzu .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf<UDFB-name>und wählen Sie dannParameteraus.
- Wählen Sie unter<UDFB-name> Parametereine der folgenden Optionen aus:
- Neuer Eingang
- Neuer Ausgang
- Geben Sie nach Bedarf den Namen, den Datentyp, die Dimension und den Kommentar für den Parameter an.
- (Optional) Wählen SieNach oben verschiebenoderNach unten verschieben, um die Reihenfolge der Parameter zu ändern.
- Wählen SieOKaus.TIPP: Um einen Parameter zu löschen, wählen Sie den Parameter aus und wählen Sie dannParameter löschenaus.
Rückmeldung geben