Hinzufügen von Kommentaren

Beim Erstellen von benutzerdefinierten Funktionsblöcken können Sie Kommentare zur Funktionalität hinzufügen, die im Funktionsblock definiert wurde. Kommentare dienen der Dokumentation und werden vom Programm nicht ausgeführt.
So fügen Sie Kommentare hinzu
  • Um Kommentare zu einem KOP-Programm hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Strompfad und wählen Sie dann
    Strompfad-Kommentar hinzufügen
    aus.
  • Verwenden Sie die folgende Syntax, um Kommentare zu einem ST-Programm hinzuzufügen:
    (* This is a comment *)
  • Um Kommentare zu einem Funktionsblockdiagramm-Programm hinzuzufügen, ziehen Sie Schaltfläche „Beschreibung hinzufügen“ aus der
    Toolbox
    in den Sprach-Editor.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal