Befehle im Editor für strukturierten Text

In diesem Abschnitt werden die Befehle vorgestellt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Sprach-Editor oder die Bildlaufleiste klicken.
Befehle im Editor für strukturierten Text
Befehl
Beschreibung
Ausschneiden
Verschiebt den ausgewählten Text oder die aktuelle Zeile in die Zwischenablage.
Kopieren
Kopiert den ausgewählten Text oder die aktuelle Zeile in die Zwischenablage.
Einfügen
Fügt den Text aus der Zwischenablage an der aktuellen Cursorposition ein.
Element hinzufügen
Öffnet
Toolbox
, falls ausgeblendet, und hebt Ihre letzte Position hervor.
Neue Variable erstellen
Öffnet
Neue Variable
, um eine neue Variable innerhalb des Codes zu definieren.
Alle Verweise suchen
Öffnet den Querverweis-Browser, um Referenzinformationen der ausgewählten Variable anzuzeigen.
Variable auswählen
Öffnet die Variablenauswahl, um die ausgewählte Variable durch eine neue zu ersetzen.
Anweisungsparameter öffnen
Öffnet den Raster für lokalen Variablen, um die Variablen anzuzeigen, die in der ausgewählten Anweisung verwendet werden.
Anweisungslogik öffnen
Öffnet die Definition der ausgewählten Anweisung.
Monitor öffnen
Öffnet den entsprechenden Variablenraster, um die Variable in Echtzeit zu überwachen. Das Menü ist verfügbar, wenn der Controller online ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal