Toolbox für strukturierten Text
Verwenden Sie die
Toolbox
für strukturierten Text (ST), um Programmelemente zum ST-Diagramm hinzuzufügen.Toolbox
wird standardmäßig angezeigt. Ist sie nicht sichtbar, gehen Sie wahlweise wie folgt vor:- Wählen Sie in der Bereichsleiste
aus. - Wählen Sie im MenüAnsichtdie OptionToolboxaus.
ST-Toolbox

Element | Beschreibung |
|---|---|
![]() | Fügt dem Editor die IF-THEN-ELSEIF-ELSE-END_IF-Anweisung des Codeausschnitts hinzu. |
![]() | Fügt dem Editor den Codeausschnitt „CASE-Anweisung“ hinzu. |
![]() | Fügt dem Editor den Codeausschnitt „FOR-Anweisung“ hinzu. |
![]() | Fügt dem Editor den Codeausschnitt „WHILE-Anweisung“ hinzu. |
![]() | Fügt dem Editor den Codeausschnitt „REPEAT-Anweisung“ hinzu. |
![]() | Zeigt die Kategorien der Programmelemente an. Durch Auswahl einer Kategorie werden die angezeigten Programmelemente gefiltert. |
![]() | Zeigt die Programmelemente der ausgewählten Kategorie an. |
![]() | Enthält den eingegebenen Elementnamen zum schnellen Auffinden. Bei der Eingabe werden Elemente, die den Suchtext enthalten, in der Toolbox angezeigt. |
Rückmeldung geben