Tastenkombinationen für strukturierten Text
Folgende Tastenkombinationen stehen bei Verwendung der Kontaktplan-Sprache zur Verfügung.
Tastenkombination | Beschreibung |
|---|---|
Strg+G | Öffnet ein Feld, in das Sie eine Zeilennummer eingeben können, zu der gewechselt werden soll. |
Strg+M | Zeigt die Werte von Variablen an oder blendet sie aus. |
Strg++ | Vergrößert den Sprach-Editor. |
Strg+- | Verkleinert den Sprach-Editor. |
Strg+Leertaste | Zeigt mögliche Vervollständigungen für Ihren Code an. |
Strg+Umschalttaste+Leertaste | Zeigt während der Eingabe des Codes verschiedene Parameteroptionen an. |
F1 | Öffnet die kontextbezogene Hilfe. |
Strg+F | Sucht nach dem im Sprach-Editor eingegebenen Text. |
Rückmeldung geben